2014年8月5日

              高分辨率、高速成像:1000 万和 1400 万像素的 ace GigE 和 USB 3.0 相机

              Basler ace USB 3.0 and GigE with 10+14 MP Resolution
              今年年初 Basler 推出了两款ace USB 3.0 相机acA3800-14um/uc(1000 万像素,每秒 14 帧图像)和acA4600-10uc(1400 万像素,每秒 10 帧图像)。鉴于市场对此类感光芯片极高的接受度和需求,我们将于2014 年第 3 季度发布带GigE 接口的版本。此外,相机的适用范围非常之广,即从显微代码读取到电子和半导体检测。每一款新的高分辨率 ace 相机都秉承了 Basler 可靠的质量、卓越性能,以及出色的性价比。

              相机型号概述:
              • USB 3.0 的全带宽利用:1000 万与 1400 万像素相机每秒可分别提供 14 帧和 10 帧图像
              • 通过千兆网 (GigE) 实现高成像速度,能充分发挥数据传输速度:1000 万与 1400 万像素相机每秒可分别提供 10 帧和 7 帧图像
              • 最新一代的 Aptina CMOS 靶面尺寸小,分辨率高,像素极小且灵敏(Aptina A-pix 技术)
              • 得益于其高分辨率,可以提供更加丰富的细节或更广的视场 (FOV)。
              • 完全符合 USB3 Vision 和 GigE Vision 标准,可同时确保安全数据传输和轻松集成
              • 免费提供 pylon 相机软件套装,可快速、方便地设置自己的 Basler 相机
              现已提供共六款黑白与彩色相机型号可选,欢迎随时试用:

              • acA3800-14um, 1000 万像素,每秒 14 帧图像,黑白,USB 3.0
              • acA3800-14uc, 1000 万像素,每秒 14 帧图像,彩色,USB 3.0
              • acA4600-10uc, 1400 万像素,每秒 10 帧图像,彩色,USB 3.0
              • acA3800-10gm, 1000 万像素,每秒 10 帧图像,黑白,GigE -->第 3 季度中后期开始推出
              • acA3800-10gc, 1000 万像素,每秒 10 帧图像,彩色,GigE -->第 3 季度中后期开始推出
              • acA4600-7gc, 1400 万像素,每秒 7 帧图像,彩色,GigE -->第 3 季度中后期开始推出

              欲了解更多信息或试用以上相机?我们的销售团队或您当地 Basler 代理商将非常乐意为您提供帮助!

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。