2014年9月3日

              利用 Basler racer 相机轻松完成分拣工作

              Basler racer cameras
              线阵相机一般用于分拣不同种类的物件。配有线阵相机的检测系统(室内以及室外)可用于分拣各式各样的目标物体,例如食品、垃圾、采矿业产品、邮件及包裹等。这些目标物体通常会在相机系统前方移动,并且在被送往下个目的地的过程中逐一经过相机系统的扫描。相机系统将直接安装在材料处理区域。

              我们的 Basler racer 系列相机 是各种分拣应用的首选相机。此系列的相机型号包括 2k 至 12k 的相机,同时配有高达 80 kHz 的行频,可满足几乎任何分辨率与速度上的需求。紧凑型外壳与低发热量的设计概念使用户能够以低成本支持多相机系统。

              分拣系统中的相机最应具备的特点是?


              配有高性能图像处理软件的检测系统可评估相机所拍摄的图像,使用特定的算法对物件进行分类。评估结果质量的好坏与否将依据从扫描的目标物体中所取得的数据大小而定。因此相机需要具有极高的分辨率,以便尽可能地生成更多图像信息,可靠无误地为不同的检测物体进行分类。

              传送带或类似的设备将负责移动物件,让物件经过相机的视场前方。传送带的速度将依据扫描的目标物体而定,以便确保在优化产量的同时,物体不会在传送过程中从其位置移动。同时也应避免无法控制的物体移动以及物体重叠。传送带的速度通常介于每分钟 15 至 20 米。因此,相机所提供的相应行频应介于 35 至 45 kHz。

              如果要扫描传送带的整个宽度区域,则可能需要多于一台相机。相机的分辨率越高,所需的相机台数就越少,所使用的组件(例如镜头、线材等)数量也越少。经扫描的材料上方将设置一个相机支架,而依所需的光学分辨率而定,相机支架上将会并排安装所需数量的相机。为了能够尽可能地安装多台相机,同时又避免因防止相机过热或受到噪声的影响而需安装多台昂贵的风扇或冷却系统,相机必须具备小巧外壳以及有效的发热设计概念。

              此外,如果要在传送带或设备上直接安装相机系统,相机就必须配有较长的线材长度。GigE 相机可使用 BUS 概念,支持长达 100 米的线材长度,提供卓越的灵活性。12 至 24 V 电压范围可节约额外的稳压器件。全面的相机安装软件(例如 Basler pylon 相机软件套装)以及相机与 GenICam、GigE Vision 或 Camera Link 等多个工业标准的合规性,使相机的安装能够快速简易地完成。

              如有任何疑问,欢迎您随时向我们的 Basler 销售团队查询以了解更多详情。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。