2016年5月13日

              您是否了解我们的“Basler独有设计”的含义?

              机器视觉相机的配件市场广阔。Basler提供专为我们的相机所开发的配件,确保相机和镜头彼此能实现完美配合。这些产品为Basler自产且专为匹配Basler相机而生产。所有带有Basler独有设计标志的产品在与Basler相机组合使用时均能保证绝佳性能。

              Basler独有设计概述

              Basler Lenses: Basler独有设计高分辨率镜头,为配合靶面尺寸不超过1/2"、像元极小的相机使用;这使得它们可以完美匹配Basler的acedartpulse相机。对于我们的客户来说,这种定制设计保证了相机和镜头之间的完美配合。

              电源-I/O PLC+线材 除了Basler Lenses,我们还提供电源I/O PLC+线材,这是用于PLC的Basler独有设计。这种线材将逻辑0的信号电平从PLC级(<8.4V)降至TTL级(<1.4V),通过优化配置,使其用于可编程逻辑控制器(PLC)。

              通过消除各种干扰,这种线材可以清晰传输I/O信号,保证更出色的相机性能。这也保证了我们的相机即使在恶劣的工业环境中依旧可以展现了出色的性能。

              GP-I/OOpto-I/O线材 我们支持USB 3.0接口的ace相机配备了两种不同类型的数字I/O: 光电耦合I/O十分稳定,不易受中断影响。直接耦合GP-I/O(标准输入/输出)引脚速度非常快,并且支持5伏(TTL)电流。为了安全、无故障地使用I/O,Basler推出了在ace USB 3.0相机型号中独立使用I/O的两种线材: 一种用于光电耦合I/O,一种用于GP-I/O。

              (电源)I/O线材: 我们的双绞线(电源)I/O线材具备不同长度和插头类型。根据相机型号,线材采用Hirose 6、Hirose 12或M5 4引脚插头。线材可以用于供电和/或控制脉冲。Basler独有设计还包括电源单元、便于控制Basler dart的I/O的I/O板Basler Lenses附件 和各种相机的转接板

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。