2015年11月10日

              dart和pulse系列相机现已装备强大的e2V感光芯片

              dart and pulse Now Featuring Powerful e2V Sensor
              我们产品外形尺寸最紧凑的相机系列dartpulse 以其小巧的尺寸结合全方位的卓越性能赢得了用户的好评。选用来自e2V的EV76C570芯片这一最新举措是对成像质量和速度的又一次提高。预计11月起,daA1600-60umdaA1600-60uc以及puA1600-60umpuA1600-60uc相机型号将陆续投入量产。

              来自e2V的EV76C570感光芯片因其4.5 x 4.5µm的像素大小而深受瞩目,它的成像质量可达到200万像素分辨率,令人印象深刻。它的最大靶面为1/1.8英寸,是dart和pulse相机系列中最大的感光芯片。该新成员提供了必要的颜色保真度、色彩还原能力以及与实时传输的兼容性,成为工业和生物显微镜等领域的理想选择。传统4:3格式也确保了显微镜靶面与芯片的绝佳匹配。

              除此之外,这类新的相机型号使用全局快门芯片,可实现60 fps高帧速。如果手动设置ROI(感兴趣区域),则这项指标可以得到进一步提高。因此,该类型dart和pulse相机特别适合工厂自动化和智能交通系统(ITS)应用。同时,因为其截面尺寸小以及图像传输速率高,它们也适用于机器人应用。

              详细了解我们的相机系列:

              Basler dart板级相机集最新的USB 3.0相机技术、成本优化设计和Basler久经考验的可靠性和质量于一身,且起价只有€99。


              Basler pulse异常灵活,可以轻松集成到医学和生命科学、智能交通系统(ITS)和零售等领域的广泛应用中。它还特别适合显微镜应用。Basler pulse以其坚固的金属外壳和低功耗而闻名。


                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。