2015年6月30日

              CMOS – 当前发展趋势和带CMOS芯片的Basler相机

              Basler NeuroCheck驱动程序
              CMOS相机在市场上越来越流行,这一趋势已经持续了一段时间。然而,对于某些用户而言,从CCD技术转换到CMOS技术,似乎比预想的来得更快。为尽可能简便地完成转换,我们对最重要的问题和回答进行了汇总。  

              我应该什么时候开始将CCD转换为CMOS?

              总体而言,您可以随时开始。因为更换使得应用程序性能提高而相机成本降低,您很快可以从中受益。因此,尽快转换是合理的。但是,如果您正在使用基于CCD的相机,也没有必要马上更换。之后很多年仍然可以有CCD供货。您可自行考量哪个选择对您更有利。
               
              转换时应该考虑的因素?

              相对较少。您很容易就可以找到提供装备合适的CMOS芯片的相机。为了简化转换,请选择与您的CCD相机光学规格相同的CMOS芯片,将系统设计调整需求最小化。仍然采用标准接口(如千兆网(GigE)),也可降低转换成本。在ace型号29 mm x 29 mm的外壳中,Basler提供所有新款CMOS芯片,可方便更换几乎所有市面上的相机。对于模拟1394 (FireWire)相机,空间限制是一个至关重要的因素,而替换也会带来性能的改进。 

              集成基于CMOS的最新相机时有哪些重要考虑因素?


              要替代CCD芯片,集成CMOS相机比想象中更简单,如果您选择标准兼容硬件和软件则更是如此。包括成像质量优化在内的全面芯片集成由相机制造商负责,您在选择CMOS相机时只需注意以下几点:

              • 确定正确的相机分辨率: 所需的分辨率取决于需要在图像中显示的细节。
              • 定义所需的相机接口: 接口的选择取决于所需线材长度、带宽、必要的帧速率和实时功能以及PC硬件可用性。“数据接口选择助手” 可以帮助您为应用找到最适合的接口。
              • 选择镜头和光源: 更改芯片格式也涉及更改镜头。“镜头选型助手” 可帮助您寻找新镜头。如果新芯片的灵敏度与之前不同,则只需调整光源即可。
              • 软件和相机控制集成工作: 遵守GenICam等共同标准或像USB3 VisionGigE Vision等接口标准的相机,集成较为简单。
              Basler产品线目前提供了哪些CMOS替代品?

              Basler早就预见了工业相机转向CMOS芯片技术的趋势,提供了广泛的CMOS相机产品线,它们配有来自不同厂商的芯片。最近,它为两台ace GigE和两台ace USB 3.0相机型号 装配了Sony IMX174 CMOS芯片。这一强大的芯片具备2.3 MP分辨率,50 fps (GigE)和155 fps (USB 3.0)两种帧速率,是交通、显微镜和医学领域要求严格的应用的首推之选。 
              此外,多个ace相机型号也装配了ON Semiconductor Python 芯片 。这些相机型号速度高达750 fps,并具备出众的图像质量。此处 全面概述了各种Basler CCD相机的所有CMOS继任者。

              关于从CCD转换为CMOS芯片或关于CMOS相机,您还有任何问题吗? 请联系我们的销售团队。我们很乐意讨论适合您的应用的所有解决方案。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。