2014年9月23日

              CCD VS CMOS:究竟是谁代表了未来的发展趋势?Basler 产品营销部经过市场考察得出了结论

              CCD and CMOS
              CCD 和 CMOS 芯片在工业相机中得到了普遍运用。这两种技术的市场状况究竟如何?这里,我们由请 Basler 产品营销主管 Henning Tiarks 为我们阐述他的看法。

              2015 年对于现代相机而言意味着什么?

              到了 2015 年,现代相机和相机技术又将迎来一个令人振奋的年度!最有趣的一点是:有越来越多新型 CMOS 芯片会进入相机市场。这些芯片拥有非常出色的成像质量和帧速率,同时还能提供极高的性价比。

              我们来谈谈相机分辨率吧,这方面会不会有什么重大突破?


              我们预计 CMOS 技术会首次完整覆盖从 VGA 到 5 百万像素及以上的标准分辨率。该技术将不仅关系到机器视觉中的所有现有应用和新应用,而且关系到医疗及智能交通系统等不属于工厂车间的应用。除此之外,还有一点也很明显:由于在性能方面实现了完美搭配,USB 3.0 接口与新的 CMOS 芯片技术相结合,将推动 USB 3.0 的快速增长。

              USB 3.0 接口将与新的 CMOS 技术相结合。这是否意味着 CCD 技术将不复存在?

              一般来说,CCD 具有低噪声、高填充因子以及高信噪比的特点,可输出超高品质图像。这些特性促使装配 CCD 芯片的工业相机在弱光条件下依然能表现出强大的性能,因而成为机器视觉应用的首选。正因如此,Basler 在其产品线中仍然提供了配有 CCD 芯片的相机。

              转向 CMOS 技术的趋势为相机行业带来了什么样的挑战?

              对于相机厂商来说,这一趋势带来了一些非常大的技术挑战:新的芯片必须能纳入到 29 mm x 29 mm 的事实标准截面尺寸内;此外,一些可能会用到的其他电子元件等硬件也必须能够装入此外壳。一旦这些问题得到了解决,客户将切实受益于新的芯片,即:在许多情况下,这些芯片会替换相同尺寸的现有相机。第二个挑战纯粹是受性能推动的。如果拥有这样一些小尺寸的芯片,当然同时也希望他们能提供最高性能。这就意味着,除了千兆网(GigE)之外,USB 3.0 也是另一必备接口。在一台小小的相机里集成两个接口,是一个很大的挑战!

              听起来发展前景不错,那 CMOS 芯片的成像质量怎么样?

              质量当然一直是很重要的。优化这些新 型CMOS 芯片的成像质量以满足市场预期是具有挑战性的,制造商必须非常了解 CMOS 芯片技术——一旦拥有这方面的技术,就能生产出体积小、速度快、成像质量高且性价比出色的完美相机,而以上这些,正是我们 Basler 所不断追求的目标。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。