2015年3月5日

              从CCD到CMOS

              从CCD到CMOS
              长期以来,CMOS感光芯片都被认为是CCD芯片的一种低价替代品。然而现如今CMOS却成功逆袭:CMOS技术正在诸多应用领域代替CCD芯片。这些芯片的新版本提供了更高的分辨率,极大地改善了噪声特性,并提高了量子效率。由于率先预知了这一趋势,很早以前Basler就已将CMOS芯片技术大量应用于其相机产品上。


              市场趋势表明,最新的CMOS技术实际上是优于CCD技术的,因为如今的CMOS芯片具有以下重要特性:


              • 出众的性价比
              • 高速(高帧速率)
              • 高分辨率(高像素数)
              • 低功耗
              • 改进的噪声特性
              • 高量子效率
              • 改良的色彩概念
              新一代CMOS芯片的成像质量也已得到大大提高。即使在弱光条件下,它们也能高效工作。Sony的“Pregius”系列、ON Semiconductor的“PYTHON”和CMOSIS的“CMV”中最新的全局快门芯片就是最好的例子。这些芯片动态范围大,即使在单张图像内同时存在强光区和暗光区,都可提供清晰的细节和高对比度图像。CCD芯片中可能发生的光晕和拖尾效应在CMOS芯片中都不是问题。

              现在就联系我们的支持团队,详细了解CMOS技术吧!

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。