2013年8月8日

              2013上半年营业数据: Basler确定发展战略并调高年收入预期

              首席执行官 Dietmar Ley 博士

              Basler今天公布了2013上半年的最终数据。 集团的客户订单额增长16%,达到3330 万欧元(去年: 2870万欧元)。 集团的销售额3220万欧元,相比去年的2520万欧元,增长 28%。 毛利润率增长近 6%,达到50.6%(去年: 44.8%)。 集团的税前利润额 (EBT) 增长 77%,达到390万欧元(去年: 220万欧元)。 税前利润率达到12%(去年: 9%)。

              “稳健的订单收入、重量级新产品的成功上市,以及在关键市场上的业绩增长,使我们有理由相信,即使经济发展持续放缓,我们仍能够超越先前制定的2013年年度预期目标。”首席执行官Dietmar Ley解释道。

              基于上半年的优异业绩,Basler AG已于七月中旬调高了2013财年的销售额和利润预期:集团销售额预期为6300万至6500万欧元(之前为6000万至6300万欧元),税前利润率预期为10% 至11%(之前为8% 至10%)。

              完整的2013半年报告可从Basler网站获得,网址为 www.baslerweb.com/financialreports


                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。