2015年9月7日

              Basler pulse正式投入量产

              我们新的Basler pulse相机已正式投入量产,这款独树一帜的相机现在可接受大批量订购。Basler pulse是一款高度灵活的相机,能够辅助广泛的应用,包括医学和生命科学交通及运输(ITS)零售市场的应用以及众多的显微镜应用

              这款重量仅为60 g的相机带有坚固耐用且不失雅致的金属外壳,其尺寸只有38.8 x 28.2 mm(直径x长度),包含一个三脚架插座。其配备的CS口可以轻松转换为C口或S口。pulse可提供全局快门或滚动快门CMOS感光芯片,分辨率高达500万像素,帧速率高达54 fps。除此之外,它还拥有先进的超高速USB 3.0端口,可实现快速、安全的数据传输和低功耗。

              Basler产品经理Denis Dettmer介绍说: “pulse最引人注意的是其可显著提高成像质量的新图像优化算法。在防闪烁滤光片旁边,该相机自带背光补偿、去噪、改进的去拜耳化以及锐化和对比度增强等预置功能。不需要复杂的配置,这些相机一经上手即可拍摄近乎完美的图像。”

              此外,在今年秋季,pulse还将会继续扩展,加入带e2V EV76C570 CMOS芯片的另外两个相机型号,其帧速率高达60 fps。作为相机行业的领导者,我们在从CCD切换到CMOS等领域中提供了全面的支持。pulse将成为Basler又一个采用最新CMOS芯片技术以及成像质量和颜色保真度臻于完美的相机系列之典范。

              有关Basler pulse及其即将推出的相机型号的更多信息,请访问www.baslerweb.com/pulse

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。