2014年7月4日

              Basler 倾情推出——功能强大、配有 2 百万及 4 百万像素 CMOSIS 感光芯片的 ace USB 3.0 相机

              Basler ace and CMOSIS
              Basler USB 3.0相机作为工业相机界“卓越品质”之星,在推出后的短短时间内,以其卓越的性能,广受赞誉。如今,USB系列相机将再添两款配有市场流行的感光芯片(CMOSIS公司的CMV2000和CMV4000芯片)型号,并进一步拓展该系列产品线 ace GigE和Camera Link相机型号 已有多年成功采用上述芯片的经验,相信它们将在USB 3.0系统中继续发挥着更强大的作用。

              出众且高效的成像质量

              根据EMVA 1288标准 评鉴的数据显示:CMOS芯片的成像质量显著优于CCD,它的量子效率(QE)超高,并能在弱光条件下提供低噪声等级和卓越动态范围。该类相机不仅能以高速成像,同时亦能灵活应用于早期受限仅可使用CCD芯片的应用中。此外,在上述有些应用案例中,使用CCD芯片还需要冷却。

              有关以上产品详情,敬请关注和使用以下6种USB3 Vision相机型号:
              如需更多信息,请联系Basler销售 团队或当地Basler代理商

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。