2015年9月5日

              Basler提供了可与拖链一道使用的5 m长USB 3.0线材

              Basler提供了可与拖链一道使用的5 m长USB 3.0线材
              得益于我们新的5 m长柔性USB 3.0线材 ,我们与USB3 Vision兼容的Basler ace相机可以很容易地集成到拖链应用中。这些坚固耐用的线材至少能承受750万次半径为50 mm的弯曲。相机的螺旋式迷你B插头确保相机和线材之间连接紧密。在主机端提供的线材带A类插头,不是螺旋式的,可适配任何USB 3.0插座。
              USB 3.0线材以“兼容拖链”为产品亮点,即:它们经过了750多万次测试,测试条件如下: 线材一端固定,另一端安装在弯曲半径为50 mm的移动小车上。进行测试时,小车反复来回移动500 mm,线材因移动而弯曲;每分钟循环30次。
              此外,为了实现更好的交互效果,我们推荐您搭配使用如下USB 3.0卡:

              •    USB 3.0 PCIe卡,Renesas,1 HC+ Gen2,x1,2端口
              •    USB 3.0 PCIe卡,Renesas,4 HC,x4,4端口
              欲详细了解配件产品线,请参阅我们的配件数据库

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。