2013年3月13日

              Basler网络高清相机——可用外部触发功能产品精准时序

              Basler生产的网络高清相机均带有外部触发功能,该功能特别适用于交通(ITS)行业。每当触发信号对相机发出指令时,相机会马上捕获一幅图像,这样即可对所触发图像的精准时序进行设置并存储图像。若您想就某个项目同步采集图像,如交通信号灯的红灯,那么该功能就显得尤为重要了。Basler的研发人员凭借自己在工业相机领域ITS应用中的丰富经验,为您实现这一重要功能。

              Basler网络高清相机的外部触发功能与其现有的实时触发功能是类似的。使用实时触发功能时,相机处于连续拍图状态,当外触发信号到达时,相机马上调整当前状态,放弃未完成的图像并重新采集一幅图像,随即开始新的图像传输。而使用外部触发功能时,相机本身处于等待状态,当外触发信号到来时,相机立刻开始新的图像采集和传输。使用外部触发功能,相机仅延迟微秒级别即开始新的图像采集,而使用实时触发功能,这个延迟时间需要约7 ms。

              外部触发功能在公路超速抓拍项目上可得到应用。这类项目使用地感线圈或者光电传感器来获取表征超速的外触发信号,并以此触发相机拍照。外触发功能还可以应用于相机拍照与外部设备动作的同步,比如同步相机拍照和闪光灯打开动作,同步两个相机等。

              欲了解更多有关外部触发功能或Basler网络高清相机产品线,欢迎与我们的销售团队取得联系。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源