2013年8月5日

              Basler扩大GigE市场领先地位 — 9款采用130万和200万像素CMOS芯片的全新ace GigE相机隆重登场

              ace GigE
              Basler 的ace GigE 相机系列再添 9 个新型号。新产品采用e2v和Aptina的130万和200万像素CMOS芯片,帧速率最高可达60 fps.这些黑白和彩色相机均可配备全局或滚动快门,也可提供近红外优化版本和 HDTV 版本。

              随着这些新品上市,Basler的GigE相机将超过30款,以保证各类应用均有合适相机可供选择。产品经理Jana Bartels解释道:“我们的GigE相机产品极为全面,在业界是无可比拟的。针对各种图像处理需求,从入门级到高端应用,我们都能为客户提供合适的相机。随着这9款新的CMOS型号上市,我们进一步拓展了GigE产品线,巩固了我们在GigE市场的领先地位。从Basler的新品中,顾客们能再次以极具竞争力的价格,享受到一流的产品性能与稳定性。”


              相机新型号 — 功能强大、经济实惠

              具有130万像素分辨率和60 fps帧速 率的型号可配备全局快门 (acA1300-60) 或更加经济的滚动快门 (acA1280-60)。此外还有近红外优化版本 (acA1300-60 NIR)可供选择。

              200万像素型号具有60 fps的功能特征并具备全局快门 (acA1600-60)。 Basler还提供 HDTV格式、帧速率25 fps并配备滚动快门的黑白和彩色相机型号(acA1920-25)。

              在200万像素级别中,滚动快门型号可以支持流行的HDTV格式,具有前所未有的高性价比。产品定价199欧元起。在对价格敏感的入门级市场,包括流程监控、设备监控以及测量应用等,这些产品必将掀起数字相机的普及热潮。


              合作伙伴样品测试与批量生产

              首批相机测试将在九月展开。 如果您感兴趣,请联系您的Basler 经销商! 以上所有型号的批量生产计划将于2013年第4季度展开。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。