2013年6月10日

              Basler aviator面阵相机新增定序功能且色彩效果大幅度提高

              aviator面阵相机
              从本月初起,所有新生产的aviator GigE和Camera Link标准型号将在出厂前统一配备最新1.6版本 固件。此次更新涉及两个重要升级,一是为所有标准相机植入了定序功能,二是提高了色彩还原度。

              aviator相机于2009年登陆市场,尤其适合那些要求成像质量与速度兼得的应用。
              该系列相机使用Truesense公司100、200和400万像素的高端CCD芯片,并配备4通道高速传输数据,由此保证其出类拔萃的成像质量。

              植入定序功能且色彩效果大幅提高

              应用新版固件后,aviator系列面阵相机现在也和ace相机一样拥有了定序功能,用户可以修改从两段连续影像中选取的图像。在FPGA(可编程逻辑门阵列)下植入的这个功能,可以在不损失最大帧速率的前提下调整一系列参数,比如增益、曝光时间和binning功能。因此,即使在光线不足或不稳定的情况下,Basler aviator也能有更好的表现。
               
              色彩效果的大幅度提高能补偿由于感光芯片与Bayer矩阵相互作用的限制或恶劣光线条件所引起的色彩失真,也使“BC6 Operator”可以为所有捕获图像上的色调及饱和度进行单独设置。同时,此次固件升级还根据不同光线条件设置了一系列预设选项,这样就保证了即使在特殊拍摄环境或恶劣条件下,也能获得一流的色彩还原度。

              您是否对aviator固件的多种功能产生了兴趣?我们的销售团队非常乐意为您提供进一步的帮助。全新的固件手册即将在官网下载专区提供下载。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。