2015年9月2日

              装配Sony IMX174的Basler ace: CCD相机的替代品

              Basler ace with Sony's IMX174:  Alternative to CCD cameras
              ace全新型号装配最新一代的CMOS感光芯片Sony IMX174。由于采用了全局快门芯片,这些相机噪声等级低,动态范围高达约75 dB,且量子效率均超过70%。因此,ace全新型号的成像质量达到了新水平,且可实现高达155 fps的高帧速率。

              同具有类似参数的CCD芯片(Sony ICX274)相比较,装配Sony IMX174的ace全新型号的噪声等级更低,即使在弱光条件下也是如此。平均灰度值则保持稳定。

              ace全新型号凭借其在弱光条件下仍能拍摄出色的图像的优势,非常适合工厂自动化显微镜医疗技术交通技术领域中极具挑战性的应用。

              左图:采用Sony ICX274芯片的ace, 右图:采用Sony IMX174芯片的ace

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。