2015年4月21日

              装配CMOSIS芯片的Basler ace:更快、更灵敏、更可靠!

              装配200万像素和400万像素CMOSIS芯片的高性能ace相机型号具有高成像质量,它的噪点低、动态性能出色且灵敏度极高。广受市场好评的CMOSIS公司的CMV2000和CMV4000 CMOS芯片采用5.5 µm的像素尺寸和全局快门技术,即使在弱光条件下也能捕捉到高精度图像。这使得ace CMOSIS相机型号成为多种应用的绝佳选择,例如工厂自动化、半导体和电子元件制造、交通监控应用程序、太阳能和医药行业。

              提供具有USB 3.0、GigE和Camera Link 接口的相机型号,可实现高度的灵活性。USB 3.0相机型号的拍摄速度达到165 fps(2 MP分辨率)以及90 fps(4 MP分辨率)— 即使采用USB3 Vision标准也可以确保CPU负载维持低水平。ace GigE相机型号提供200万像素分辨率(50 fps)和400万像素分辨率(25 fps),每种都有黑白和彩色两种版本。Camera Link相机型号的拍摄速度达到340 fps(200万像素分辨率)以及180 fps(400万像素分辨率)。

              新款相机具备黑白、彩色及近红外三种类型。

              每种类型均以出众的性价比提供绝佳的成像质量。

              装配CMOSIS CMOS芯片的ace相机型号概览


              • acA2000-165uc: 2040 x 1086, CMV2000, 165 fps, 彩色, USB 3.0
              • acA2000-165um: 2048 x 1088, CMV2000, 165 fps, 黑白, USB 3.0
              • acA2000-165umNIR: 2048 x 1088, CMV2000 近红外增强型, 165 fps, 黑白, USB 3.0
              • acA2040-90uc: 2040 x 2046, CMV4000, 90 fps, 彩色, USB 3.0
              • acA2040-90um: 2048 x 2048, CMV4000, 90 fps, 黑白, USB 3.0
              • acA2040-90umNIR: 2048 x 2048, CMV4000 近红外增强型, 90 fps, 黑白, USB 3.0
              • acA2000-50gc: 2046 x 1086, CMV2000, 50 fps, 彩色, GigE
              • acA2000-50gm: 2048 x 1088, CMV2000, 50 fps, 黑白, GigE
              • acA2000-50gmNIR: 2048 x 1088, CMV2000 近红外增强型, 50 fps, 黑白, GigE
              • acA2040-25gc: 2046 x 2046, CMV4000, 25 fps, 彩色, GigE
              • acA2040-25gm: 2048 x 2048, CMV4000, 25 fps, 黑白, GigE
              • acA2040-25gmNIR: 2048 x 2048, CMV4000 近红外增强型, 25 fps, 黑白, GigE
              • acA2000-340kc: 2046 x 1086, CMV2000, 340 fps, 彩色, Camera Link
              • acA2000-340km: 2048 x 1088, CMV2000, 340 fps, 黑白, Camera Link
              • acA2000-340kmNIR: 2048 x 1088, CMV2000 近红外增强型, 340 fps, 黑白, Camera Link
              • acA2040-180kc: 2046 x 2046, CMV4000, 180 fps, 彩色, Camera Link
              • acA2040-180km: 2048 x 2048, CMV4000, 180 fps, 黑白, Camera Link
              • acA2040-180kmNIR: 2048 x 2048, CMV4000 近红外增强型, 180 fps, 黑白, Camera Link
              如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您的当地Basler代理商

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。