2013年12月19日

              Basler的“超级组合”——ace USB+pylon 4 相机软件套装

              Basler ace and pylon 4
              Basler USB 3.0相机的不同之处就在于,作为这一接口标准发展的推动者,USB3 Vision也是我们最为熟知的接口标准, 因此,我们的ace系列完全符合该标准,也就是说,Basler  ace不但易易于配置和使用,还令您的业务走在当今视觉技术的最前沿。

              ace USB3.0相机主要特点:

              • 帧速率可达120 fps、分辨率从VGA到5百万像素的多款型号可选(年底即将推出:1000万和1400万像素型号
              • 经验证的高品质CCD和CMOS芯片
              • 极其紧凑精巧的外形尺寸:29 mm x 29 mm x 29 mm
              • 350 MB/s稳定带宽
              • 56 MB帧缓存区、图像预处理等众多实用功能
              • 完全符合USB3 Vision标准
              Basler 的pylon 4 相机软件套装除了符合现有的GigE Vision、IEEE1394 和 Camera Link标准外,亦能完全符合最新的USB3 Vision 相机接口标准。pylon所提供的编程接口适用于所有Basler 相机,因此,无论您用哪一种相机接口,现有的程序代码均无需修改,便可直接用于Basler USB3 Vision相机。此外,Basler pylon 4也是首个对Windows 8(32 和 64 位) 提供官方支持的版本。现在,全新 pylon 4 相机软件套装可即刻下载

              更多有关 pylon 4 的精彩功能,敬请查看我们最新的pylon 视频。在该短片中,应用工程经理 Matt Breit 将为您讲解pylon 4 在实际应用中的新功能。

              RSS新闻源

              订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
              RSS新闻源
               
              请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。