2015年3月13日

              Basler ace 1,000与1,400万像素相机——高分辨率与优异性价比的完美结合

              Basler ace 1,000与1,400万像素相机——高分辨率与优异性价比的完美结合
              Basler ace GigE和USB 3.0相机采用了Aptina公司新一代1000万像素与1400万像素CMOS芯片:因采用像素及靶面尺寸都很小的新感光芯片技术(Aptina A-pix技术),所以能实现高画质成像。例如,在显微应用中,1/2.3"的芯片规格提高了您选择光学配件的灵活性。Basler镜头也可以完美适合这种芯片规格。

               Basler ace 1,000与1,400万像素相机型号可以使用USB 3.0(1,000万像素分辨率为14 fps;1,400万像素为10 fps)和GigE(1,000万像素分辨率为10 fps;1,400万像素为7 fps)的全带宽。另外,它们完全符合USB3 Vision和GigE Vision 标准,可同时确保安全数据传输和轻松集成。

              此外,相机的适用范围非常之广,即从显微和代码读取到电子和半导体检测。每一款新的高分辨率ace相机都秉承了Basler可靠的质量、卓越的性能,以及出众的性价比。

              您可以在相机型号页上找到所有关键细节:
              • acA3800-14um,1000万像素,14 fps,黑白,USB 3.0
              • acA3800-14uc,1000万像素,14 fps,彩色,USB 3.0
              • acA4600-10uc,1400万像素,10 fps,彩色,USB 3.0
              • acA3800-10gm,1000万像素,10 fps,黑白,GigE --> 2015年第2季度面世
              • acA3800-10gc,1000万像素,10 fps,彩色,GigE --> 2015年第2季度面世
              • acA4600-7gc,1400万像素,7 fps,彩色,GigE --> 2015年第2季度面世
              想要更深入了解我们的新相机或者对其进行测试吗?只需联系我们销售团队,或您所在地区的Basler销售合作伙伴即可

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。