2013年2月28日

              Basler racer系列线阵6K、8K、12K已投入量产

              Basler racer相机

              加上2k和4k型号,racer系列 现覆盖标准线阵相机的全产品线。所有racer型号均能达到高成像品质,及出众的性价比。

              先进的感光芯片技术
              Basler racer相机采用了高灵敏度CMOS技术,具有成像品质高、噪声低、量子效率约达60%的产品特性。此外,低功耗的CMOS芯片及低发热的创新理念, racer较之同类线阵相机,相机的工作温度更低,且图像画质更高。

              精致坚固的外壳,易于集成
              Basler racer相机重量极轻、空间紧凑,易于集成,尺寸仅为宽56 mm,高62 mm,是多相机并用的完美选择。紧凑的尺寸,让多个线阵相机并排安装成为可能,从而使相机图像中的被测物,拥有较高的空间分辨率。

              非常适用于连续材料的检测
              伴随racer最新型号6k、8k、12k的推出,来自许许多多不同市场和应用的用户都能在 racer系列中轻松寻找到适合自己的那一款相机。Basler的高分辨率racer相机特别适合诸如织物检测、平板显示器、太阳能等连续材料的检测。

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。