2014年11月6日

              裸于形,精于心——新款 Basler 板级系列 dart 荣耀登场!

              Basler dart
              小巧、轻便、高性价比:全新的 USB 3.0 板级相机系列 dart 补充和扩大了我们的产品线。现在,除了各种相机型号和接口、配件,我们还提供了完全符合 USB3 Vision 标准的全新dart 系列。该相机系列装配了不同的 Aptina CMOS 感光芯片,分辨率为 120 万至 500 万像素,并通过 USB 3.0 接口可输出高达54 fps的帧速率。

              您可以选择三种接口型号:

              1)S 口、2)CS 口和3)板级(不带接口)
              以上接口可助您在系统设置过程中拥有更强的灵活性。两款带接口的型号其机身大小仅为 29 mm x 29 mm,重 15 克;而板级型号的机身大小则只有 27 mm x 27 mm,重 5 克。在优异的机械设计参数以及与USB3 Vision可兼容性的合力作用下,从而简化了与硬件和软件的集成。

              与其他所有 Basler 产品一样,Basler dart 具有出众的性价比,起价仅为 99 欧元。

              Basler 产品经理 Marc Oliver Nehmke 简要总结道:“dart 系列是真正的全能选手,而且非常灵活。它是目前体积最小、性价比最高的 USB3 Vision 相机之一。随着该产品的推出,我们已经受到了从传统工业部门到显微镜和 ITS 等各个行业的极大关注。Basler将小尺寸、高成像质量、经由 USB3 Vision标准实现的兼容易用以及优惠的价格等众多优点集于 dart 一身,令其深受市场欢迎。”

              欲洽详情,请联系 Basler 销售团队或您当地的 Basler 经销伙伴

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。