2015年4月14日

              装配Sony IMX174或IMX249芯片的ace – 哪种相机更适合 您的应用程序?

              装配Sony IMX174和IMX249的两种ace相机型号均提供最新的全局快门技术和出色的成像质量。然而,不同的相机型号之间仍有显著差异。

              装配Sony IMX174 CMOS芯片的ace相机型号不仅可以帮助您获得出色的成像质量,还能够在提供高达155 fps的速度的同时,实现230万像素的分辨率。

              装配Sony IMX249的ace相机型号非常适合对速度要求相对较低,但却需要Sony Pregius系列CMOS芯片所提供的出色成像质量的应用程序。高达40 fps的帧速率和230万像素的分辨率,让您以更低的成本为应用程序提供合适的相机。

              装配Sony IMX174 CMOS芯片的ace相机型号概览


              • acA1920-155uc,230万像素,155 fps,彩色,USB 3.0   
              • acA1920-155um,230万像素,155 fps    黑白,USB 3.0   
              • acA1920-50gc,230万像素,50 fps,彩色,GigE   
              • acA1920-50gm,230万像素,50 fps,黑白,GigE   
              装配Sony IMX249 CMOS芯片的ace相机型号概览

              您可以在此处查找我们所有ace系列型号相机,还可以根据分辨率、帧速率或芯片从众多的相机型号中进行筛选,只需单击标题即可。

              如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队或您的当地Basler代理商

                RSS新闻源

                订阅Basler RSS新闻源,可直接获得Basler最新新闻。
                RSS新闻源
                 
                请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。