收费

很多收费系统采用射频应答器技术。RFID(无线射频识别)和DSRC(专用短程通信)已经成为电子收费的标准技术,在世界各地广受欢迎。无论具体任务是什么,所有这些系统有一个共同点:即都需要相机,用来保证安全,确定逃费者。

在利用工业相机解决方案在工业部门以外领域产生纵向经济吸引力方面,Basler ace发挥了举足轻重的作用。为此,现代收费系统一般都是围绕ANPR(自动化车牌识别)构建的。基于相机的ANPR可以取代对视频资料的人工审查。在几个项目中,ANPR甚至完全取代射频应答器技术对车辆进行识别。

典型应用领域包括:

  • 不停车收费
  • 城市收费
  • 入口管制

适用于收费应用的相机系列

basler ace camera for tolling
Basler ace: 紧凑且灵活
  • 具有各种分辨率的高灵敏度芯片 
  • 采用全局快门的单色、彩色或近红外型号
  • 多AOI(感兴趣区域)
  • 通过定序功能采集模式实现不同图像设置
Basler IP camera for tolling
Basler IP 相机: 全高清分辨率和索尼IMX174芯片
  • 多视频流(MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • 实时触发信号以进行系列静止图像(MJPEG/YUV)和视频同时记录的功能
  • 全局快门
  • 高灵敏度
我们和您一起为收费应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。