交通和运输

相机已经成为智能交通系统(ITS)“敏锐之眼”,即使在恶劣的条件下,也可以提供高质量的图像。交通领域所需的感光芯片具备全局快门技术及高灵敏度,通常采用大像素,这样即使在曝光时间很短的情况下也能清晰成像,因此符合高速成像的要求。自动化车牌识别(ANPR)也称为LPR(牌照识别),这是现代交通系统的技术基础,对这项应用来说,图像质量至关重要。
此外,芯片还必须具备强大的功能组合和灵活性,因为系统必须能够适应全球部署带来的特定区域和应用的定制要求。对于许多项目,基础设施预先决定相机类型。例如,入口管制往往需要IP相机,从而可以直接集成到现有的安全系统。相比之下,对于不停车收费等专用系统,需要计算单元和相机形成一个严密集成的单元,必须具备实时兼容性,因此工业相机是最常见的选择。

典型应用

我们拥有众多工业相机(机器视觉)和网络(IP)相机组合,目录中包含为您的交通系统而打造的相机,它们面向任何特定应用,皆可胜任。
ANPR / LPR
ANPR / LPR
车牌识别代表这一领域的核心技术,用于各种不同的交通领域。
用于ANPR的Basler相机的详情
 
 
执法
执法
执法系统可能推出的应用五花八门。执法可能需要超速、闯红灯或车道违章检测等设备
用于执法的Basler相机的详情

收费
收费
今天的收费系统通常基于自动车牌识别。这些系统包括不停车收费、城市收费和入口管制。
用于收费的Basler相机的详情

车载
车载
基于相机的车载解决方案可帮助世界各地的警察更有效地履行日常职责。
用于车载设备的Basler相机的详情
 
 
监控与运输
监控与运输
这一领域包含众多不同的应用,其中主要采用IP相机。典型应用包括动态称重、车辆识别及交通监控。
用于监控与运输的Basler相机的详情

铁路与公路
铁路与公路
数字相机广泛用于街道、铁路和列车检测系统,可以检查是否已采取必要的维护措施来确保安全。
用于铁路与公路的Basler相机的详情

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

手册 - 交通和运输

在这儿您能找到有关Basler的交通和运输 手册。

下载

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。