安全与监视

视频监控广泛用于各种行业已有多年历史。由于在银行和金融机构使用了监控相机,银行抢劫案件大幅减少。即使真正发生抢劫案件时,破案率相比过去也显著提高,而这一进步正是大规模安装监控相机的结果。

娱乐场所视频监控一直以来都是一个巨大挑战。从技术角度来讲,在这种场合的灯光条件下需要非常灵敏的相机才能捕捉到高质量图像。由于所需相机量大,因此通常需要复杂的硬件和大量存储空间来存储所采集的图像数据。此外,许多国家/地区的博彩委员会有着严格的技术指标。现代网络相机所应用的技术可成功应对这些挑战。

在高度全球化的今天,货物穿梭于世界各地。为了防止货物在从制造商到消费者的运输途中丢失或失窃,监控相机已成为物流和运输系统中的固定装置。网络相机在流程控制中的使用也越来越广泛,例如用于自动分配中心和包装系统。

适用于安全与监视领域的相机系列

Basler ip-camera for security and surveillance
Basler IP相机: 外壳坚固,易于安装
  • 分辨率高,可实现大面积监控,并具有个人识别功能
  • 采用高效压缩算法,如H.264高配置
  • 存储空间要求降低,可使用简单的硬件
了解Basler IP相机系列!
我们将和您一起为安全应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗? 我们很乐意为您提供帮助。

我们很乐意为您提供帮助

对适合交通应用的产品存在疑问?
联系我们!

相机选型助手

输入您的参数标准,帮您查找到适合的相机
相机选型助手
 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。