术语表

1080p

1080p 是简写形式专业术语,表示一套 HDTV 设备的特点是 1080 条水平线分辨率和逐行扫描。
更多

5x5去拜耳化

PGI去拜耳化是一种去拜耳化算法,由Basler开发,使用的是5x5像素半径。
更多

720p

720p 表示高清晰度电视的电视标准中定义的最低分辨率。
更多

ADC

一种将电压转换成对应的数字电子装置。
更多

AOI

感兴趣区域 (AOI) - 相机感光芯片上的部分区域。
更多

AOI - 1 级

支持部分分辨率(例如 CIF、PAL 等)。
更多

AOI - 2 级

支持任何分辨率,仅通过网页界面配置。
更多

AOI - 3 级

支持任何分辨率,通过网页界面或视频管理软件配置。
更多

AOI - 4 级

通过移动 AOI 支持数字云台。
更多

AOI - 5 级

支持通过视频管理软件进行输出缩放配置。
更多

API

应用程序编程接口 (API) - 一组允许应用软件与相机进行通讯的规范。
更多

Area of Interest (AOI), also known as Region of Interest (ROI)

定义感光芯片用于拍摄图像的细化区域。
更多

Basler系统设计样本

Basler系统设计样本是指Basler产品的早期版本。它们可用于评估产品的基本性能,并用于评估是否适合集成到应用中。
更多

Bayer BG 12 / Bayer GB 12

彩色相机传输图像数据的格式,每像素12位数据,嵌入到16位数据中。
更多

Bayer BG 12 Packed / Bayer BG 12 p

彩色相机传输数据的格式,每像素12位数据,2x12位装入3个字节。
更多

Bayer BG 8 / Bayer GB 8

彩色相机传输图像数据的格式,每像素8位数据。
更多

Bayer 模式

覆盖感光芯片像素的红色、绿色和蓝色彩色滤光片的规则阵列。
更多

C 口

一种包含螺纹的镜头接口。
更多

Camera Link

Camera Link (CL) 是为计算机视觉应用设计的串行通信协议。
更多

CCD

电荷耦合器件 (CCD) 是一种针对电荷运动的装置。
更多

CCD 感光芯片

将光(光子)转换成电信号(电子)的电子设备。
更多

CCT+

Basler Camera Configuration Tool Plus (CCT+) 是基于 Windows 的用于配置符合 Camera Link 标准的 Basler 相机的工具。
更多

CMOS

互补金属氧化物半导体 (CMOS) 是一种构建集成电路的技术。
更多

CMOS 感光芯片

将光(光子)转换成电信号(电子)的电子设备。
更多

CS 口

一种包含螺纹的镜头接口。
更多

DirectShow

DirectShow 是由Microsoft 建立的标准,用于在音频和图像源(如数字相机、麦克风或文件)和 Microsoft Windows 程序之间进行数据交换。
更多

DNS

域名系统
更多

EMVA

欧洲机器视觉协会 (EMVA) 是涉及机器视觉及这一领域标准化的公司和企业组成的协会。
更多

EMVA1288

EMVA1288 标准描述了测量、计算和呈现用于机器视觉应用的相机和图像感光芯片规格参数的统一方法。
更多

Event Reporting

让相机报告事件,便于PC控制图像拍摄。
更多

Exposure Active Signal

相机控制图像拍摄的数字信号。
更多

F 口

卡口式镜头接口。
更多

Flash Window Signal

相机控制外部光源的数字信号。
更多

FPS

帧速率的单位。
更多

Frame Start Trigger Delay

将图像拍摄延后的功能。
更多

GenApi

用于配置机器视觉相机的 API
更多

GenICam™

GenICam 是一项欧洲机器视觉协会 (EMVA) 标准,允许通过一个通用的编程接口控制机器视觉相机。
更多

GenTL

它是 GenICam 的一个模块,为相机抓取和流化图像提供了统一的机制。
更多

GigE Vision

GigE Vision 是通过源于机器视觉领域的数字相机进行工业图像处理的接口标准。
更多

H.264

视频压缩标准。
更多

HD

高清晰度电视的电视标准中定义的最低分辨率。
更多

High 配置文件

特别的 H.264 配置文件。
更多

IEEE1394 (FireWire)

FireWire 或 IEEE1394 是串行数据传输的总线标准。
更多

IEEE1588 (PTP)

精密时间协议 (PTP)(也称为 IEEE 1588)是一种网络协议,负责计算机网络内多个设备上的时钟同步。
更多

Mono 12

黑白相机传输数据的格式,每像素12位数据,嵌入到16位数据中。
更多

Mono 12 Packed / Mono 12 p

黑白相机传输数据的格式,每像素12位数据,2x12位装入3个字节。
更多

OEM

原始产品制造商(original equipment manufacturer,OEM)生产产品或组件。
更多

PGI

PGI功能包是由Basler开发的内部成像优化功能。
更多

PoE

以太网供电(Power over Ethernet,PoE)描述了在以太网线上与数据一同安全输送低压电力的系统。
更多

PTP

精密时间协议 (PTP)(也称为 IEEE 1588)是一种网络协议,负责计算机网络内多个设备上的时钟同步。
更多

pylon

Balser pylon 相机软件套装是操作任何 Basler 相机的驱动程序和工具的集合。
更多

RoHS

欧盟2002/95/EG 指令集并且它以国家权力实现。
更多

SDK

软件开发套件
更多

Sequencer

对拍摄的一系列图像应用预先定义的一系列配置步骤。
更多

TCP

传输控制协议 (Transmission Control Protocol)
更多

TWAIN

TWAIN(Technology Without An Interesting Name,无注名技术)是由一个公司联盟定义的标准,用于在数字相机(如 Basler相关类型产品)等图像输入设备与 Microsoft Windows 和 Apple Macintosh 程序之间交换数据。
更多

UDP

用户数据报协议 (User Datagram Protocol)
更多

VBR

可变比特率 (Variable Bit Rate)
更多

VGA

图形卡驱动程序标准。
更多

VoIP

IP 语音 (Voice over IP)
更多

互联网协议地址

网络中的唯一地址。
更多

以太网

以太网是用于本地局域网 (Lan) 的一系列计算机网络技术,于 1980 年引入商业应用。
更多

以太网供电

以太网供电(Power over Ethernet,PoE)描述了在以太网线上与数据一同安全输送低压电力的系统。
更多

信噪比

将所需信号的电平与背景噪声的电平进行比较的计量方式。
更多

像素组合

将工业相机的 CCD 感光芯片中的几个相邻像素组合成像素块的技术,目的是提高信噪比。
更多

光晕

CCD 图像感光芯片捕获的图像中的伪影。
更多

全高清

具备 1080 条水平线分辨率和逐行扫描的一套 HDTV 设备。
更多

动态范围

动态范围描述图像中最大信号与最小信号(可以从噪声中区分出来的信号)的比值。
更多

千兆网 (GigE)

千兆网 (GigE) 定义了基于广泛的以太网标准的数据传输连接协议。
更多

单播

单播是让一台 IP 相机将图像直接传送到与网络连接的单个设备的常规能力。
更多

原始产品制造商

原始产品制造商(original equipment manufacturer,OEM)生产产品或组件。
更多

原色

可以调出其他颜色的一组颜色。
更多

去噪

PGI以并行而不是顺序进行的方式执行将原始图像处理为最终颜色图像所需的所有计算步骤,这样就可以避免过度放大噪声。 
更多

去拜耳化

确保图像颜色正确;使用算法重建彩色芯片创建的马赛克的颜色值。
更多

固定半球相机

带有半球外壳的固定相机。
更多

固定盒式相机

固定相机,例如用于视频监控的相机。
更多

图像感光芯片

一种电子装置,包含一大批小型光敏感区域(以像素为单位),其中光子产生电荷,电荷转换为电信号。
更多

图像采集卡

PC 中安装的与相机连接的一种电子设备。
更多

多视频流和多路编码

更多

帧速率

每秒采集或传送的帧数。
更多

彩色抗锯齿

彩色抗锯齿功能降低并纠正颜色错误和变色问题。
更多

彩色滤光片

覆盖在一个像素上的单色透过薄片。
更多

感光芯片

一种电子装置,包含一大批小型光敏感区域(以像素为单位),其中光子产生电荷,电荷转换为电信号。
更多

感兴趣领域

相机的感光芯片上的一部分。
更多

昼/夜功能

即使在低光条件下也能提供清晰相机图像。
更多

模拟数字转换器

一种将电压转换成对应的数字的电子装置。
更多

欧洲机器视觉协会

欧洲机器视觉协会 (EMVA) 是涉及机器视觉及这一领域标准化的公司和企业组成的协会。
更多

每秒多少帧图像 (FPS)

帧速率的单位。
更多

满井容量

此数量是指一个像素可以保存的最大电荷,超过此值电荷溢出到感光芯片内的相邻像素,从而产生所谓光晕。
更多

电荷耦合器件

电荷耦合器件 (CCD) 是一种针对电荷运动的装置。
更多

白平衡

白平衡可以针对光源条件帮助调整彩色相机。
更多

红外截止滤光片

红外截止滤波片用于阻挡波长比可见光长的光,同时透射可见光。
更多

线阵

线阵相机的感光芯片是由 1 到 3 行像素组成。
更多

组播

组播允许 IP 相机向连接到网络的多个设备同时发送图像。
更多

网络协议

网络协议(Internet Protocol,IP)是使用网络协议套件跨互联网络对数据报文(数据包)进行中继的主要通信协议。
更多

色彩创造

更多

色彩插值

是指计算像素全彩色信息的方法。
更多

视频图形阵列

图形卡驱动程序标准。
更多

锐化增强

PGI与一种插值算法相结合,此算法适合处理图像结构,从而能够实现显著锐化增强。
更多

防破坏能力

承受故意破坏的能力。
更多

隔行扫描

以交替方式操作奇数和偶数像素行,从而实现图像感光芯片读取或图像帧更新。
更多

面阵相机

面阵相机包含具有多行像素的矩形感光芯片,这些像素同时曝光。
更多

 
请激活cookie,这样您下次访问时无需再次填写数据即可下载文件。